Network
DHCP |
Selezionare [Enable] per ricevere automaticamente l'indirizzo IP di questo prodotto dal server DHCP server sulla stessa Intranet. Per specificare l'indirizzo IP statico, selezionare [Disable]. L'impostazione predefinita è [Disable]. |
IP Address Subnet Mask |
Impostare l'indirizzo IP statico e la subnet mask. Con queste impostazioni, l'indirizzo di rete del prodotto e l'indirizzo di rete della Intranet devono essere gli stessi. Esempio (il testo in grassetto indica i numeri che sono identici) Harmony STW6 IP Address: 192.168.1.80 Subnet Mask: 255.255.255.0 Dispositivo esterno IP Address: 192.168.1.100 Subnet Mask: 255.255.255.0 |
Default Gateway |
Digitare l'indirizzo IP del gateway predefinito. |
DNS Settings DNS Server |
Configurare come ricevere l'indirizzo IP dal server DNS. Se si seleziona [Auto], l'indirizzo IP è definito automaticamente. Se si seleziona [Manual] digitare l'indirizzo IP del server DNS nel campo DNS Server. L'impostazione predefinita è [Manual]. NOTA: Se si desidera selezionare [Auto], occorre prima impostare DHCP su [Enable].
|
MAC Address |
Visualizza l'indirizzo MAC sul prodotto. |