EIO0000003792.05

Screen

Brightness

Einstellen der Helligkeit, von 1 (hell) bis 16 (dunkel). Die Standardeinstellung ist [1].

Screen Saver

Legen Sie den Bildschirmschoner-Status für den Zeitpunkt nach Ablauf der in Timer festgelegten Zeit fest. Die Standardeinstellung ist [None].

None: Kein Bildschirmschoner.

Backlight Off: Hintergrundbeleuchtung ausschalten.

Timer

Geben Sie ein, nach wie viel Zeit nach der letzten Eingabe am Bildschirm der Bildschirmschoner aktiviert werden soll. Mögliche Eingabe: von 1 bis 30 Minuten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?