EIO0000003795.05

Network

DHCP

选择[Enable]可自动从同一内网上的DHCP服务器中获得本产品的IP地址。要指定静态IP地址,请选择[Disable]。默认设置为[Disable]。

IP Address

Subnet Mask

设置静态IP地址和子网掩码。对于这些设置,产品的网络地址和内网网络地址必须相同。

示例(粗体文字表示相同的数字)

Harmony STW6

IP Address: 192.168.1.80

Subnet Mask: 255.255.255.0

外部设备

IP Address: 192.168.1.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway

输入默认网关的IP地址。

DNS Settings

DNS Server

设置如何从DNS服务器获得IP地址。选择[Auto]时,自动定义IP地址。选择 [Manual] 时,在 DNS Server 字段中输入DNS服务器IP地址。默认设置为[Manual]。

注: 想要选择 [Auto]时,先将 DHCP 设置为 [Enable]。

MAC Address

显示产品上的MAC地址。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?