EIO0000003794.05

Screen

Brightness

Regola la luminosità, da 1 (chiaro) a 16 (scuro). L'impostazione predefinita è [1].

Screen Saver

Configurare lo stato del salvaschermo alla scadenza del tempo definito in Timer. L'impostazione predefinita è [None].

None: Nessun salvaschermo.

Backlight Off: spegne la retroilluminazione.

Timer

Digitare la durata di tempo dall'ultima immissione nella schermata a quando si avvia il salvaschermo. Le durate sono da 1 a 30 minuti.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?