EIO0000003795.05

Screen

Brightness

在1(亮)到16(暗)之间调整亮度。默认设置为[1]。

Screen Saver

设置Timer中定义的时间后屏幕保护程序状态。默认设置为[None]。

None:没有屏幕保护程序。

Backlight Off:关闭显示。

Timer

输入从最后一次屏幕输入到屏幕保护程序启动之间的时间量。您可以在1到30分钟之间输入。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?