EIO0000003795.05

各接口规格

只使用安全特低电压 (SELV) 电路连接 USB 和以太网接口。

 

HMISTW6200

HMISTW64/65/66/6700

USB(A 型)接口

接头

USB 2.0 (A 型) x 1

电源电压

5 Vdc ±5%

最大供应电流

500 mA

最大传输距离

5 m (16.4 ft)

以太网接口

标准

IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX

接头

模块插孔 (RJ-45) x 1

模块插孔 (RJ-45) x 2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?