EIO0000003794.05

Specifiche di tutte le interfacce

Utilizzare solo il circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) per collegare le interfacce USB ed Ethernet.

 

HMISTW6200

HMISTW64/65/66/6700

Interfaccia USB (Tipo A)

Connettore

USB 2.0 (Tipo A) x 1

Tensione di alimentazione

5 Vcc ±5%

Corrente max erogata

500 mA

Distanza di trasmissione massima

5 m (16,4 ft)

Interfaccia Ethernet

Standard

IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX

Connettore

Jack modulare (RJ-45) x 1

Jack modulare (RJ-45) x 2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?