Informazioni sul presente manuale
Ambito del documento
In tutto il manuale, il termine "contatore/dispositivo" si riferisce a tutti i modelli delle serie iEM3400 /iEM3500 . Tutte le differenze tra i modelli, quali una funzione specifica di un singolo modello, vengono indicate con il numero specifico di modello o la descrizione.
Il manuale non fornisce informazioni sulla configurazione per funzioni nelle quali un utente esperto dovrebbe eseguire una configurazione avanzata. Inoltre, non comprende istruzioni su come integrare i dati del contatore o configurare lo stesso utilizzando sistemi di gestione dell'energia o software diversi da ION Setup . ION Setup è uno strumento di configurazione gratuito disponibile per il download all'indirizzo www.se.com .
Nota sulla validità
Documentazione | Numero |
---|---|
Scheda di istruzioni iEM3455 /iEM3465 /iEM3555 /iEM3565 |
NHA61470 |
Scheda di istruzioni iEM3455C1/iEM3455C2 |
QGH3793201 |
È possibile scaricare questi documenti e altre informazioni tecniche dal sito www.se.com .