Comunicazione
|
Indirizzo |
Registro |
Azione |
Dimensioni |
Tipo |
Unità |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1963 |
6500 |
R |
1 |
UInt16 |
- |
Protocollo
|
|
0x1964 |
6501 |
R/WC |
1 |
UInt16 |
- |
Address |
|
0x1965 |
6502 |
R/WC |
1 |
UInt16 |
- |
Velocità in baud:
|
|
0x1966 |
6503 |
R/WC |
1 |
UInt16 |
- |
Parità:
NOTA: numero di bit di stop = 1
|