7IT02-0438-14

Ingresso digitale

Indirizzo

registro

Azione
(L/S/SC)

Dimensioni

Tipo

Unità

Descrizione

0x1C69

7274

R

1

UInt16

-

Modalità di controllo ingressi digitali:

  • 0 = normale (stato ingresso)
  • 2 = controllo multi-tariffa
  • 3 = misurazione ingressi
  • 5 = ripristino energia totale

0x22C8

8905

R

2

Bitmap

-

Stato ingresso digitale (viene usato solo il bit 1):

  • Bit 1 = 0, relè aperto
  • Bit 1 = 1, relè chiuso

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?