7IT02-0438-14

Esempio: spostamento nelle schermate di visualizzazione

  1. Premere per scorrere le schermate di visualizzazione principali, quindi premere per passare da Partial Reactive E a Tariffs a V & I.
  2. Premere per accedere alle schermate di visualizzazione aggiuntive relative alla schermata principale (se disponibili), quindi premere per accedere alle schermate per ciascuna tariffa disponibile.
  3. Premere per scorrere queste schermate aggiuntive.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?