7IT02-0438-14

Ripristino dell'energia accumulata mediante il display

  1. Selezionare la schermata Partial Active E o Partial Reactive E. La schermata mostra la data dell'ultimo ripristino. Ad esempio:
     

    A

    Data ultimo ripristino

         
  2. Premere e tenere premuto . Viene visualizzata la schermata Reset.
  3. Premere per confermare il ripristino e immettere la password del contatore, se richiesta.
    NOTA: indipendentemente dalla schermata che si usa per eseguire questo ripristino, gli accumuli di Energia attiva parziale e di energia reattiva parziale (se disponibili) sono azzerati.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?