7IT02-0438-14

Serie iEM3500

Funzioni

Vantaggi

Bobina Rogowski e collegamento TT

Utilizzabili in applicazioni a media o bassa tensione

Le bobine Rogowski si collegano direttamente al contatore, eliminando la necessità di cortocircuitare i blocchi necessari con i trasformatori di corrente da 1 A o 5 A.

Soluzione semplice e veloce di adattamento per le apparecchiature esistenti

Configurazione flessibile

Adattabili a qualsiasi rete di distribuzione con o senza neutro

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?