7IT02-0406-04

Test con relè (Test con relè)

Applicabile a IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT e IFL12LMCT.

È possibile configurare un cambio di stato di tre secondi del relè allarme isolamento durante una verifica automatica manuale. Per informazioni sulla verifica automatica, consultare Panoramica verifica automatica.

I valori consentiti per questo parametro sono ON e OFF. Il valore predefinito è ON.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?