Pulsanti di spostamento e icone
| Legenda | Pulsante | Icona | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | Menu | - | Visualizzare il menu livello 1 (Menu). |
| 2 | Esc | - | Tornare al livello precedente. |
| 3 | Menu contestuale pulsante 3 | Scorrere il display oppure passare alla voce precedente dell'elenco. | |
| Accedere all'impostazione di data e ora. Se l'icona dell'orologio lampeggia, è necessario configurare il parametro della data/ora. | |||
|
Aumentare un valore numerico. Modificare il carattere selezionato |
|||
|
Selezionare tutti i canali per configurare lo stesso valore della soglia allarme isolamento e il ritardo allarme. * Selezionare tutti i canali per attivare la modalità messa in servizio manuale. |
|||
|
Selezionare ciascun canale per configurare il valore della soglia allarme isolamento e il ritardo allarme. * Selezionare ciascun canale per attivare la modalità messa in servizio manuale. |
|||
| 4 | Menu contestuale pulsante 2 | Scorrere il display oppure passare alla voce successiva dell'elenco. | |
| Spostare una cifra a sinistra con un valore numerico. Se la cifra all'estrema sinistra è già stata selezionata, premere il pulsante per tornare alla cifra a destra. | |||
|
Passare da un carattere a destra di quello attualmente selezionato, oppure per tornare al carattere a sinistra. Passare da un canale a un altro per configurare il valore della soglia allarme isolamento e il ritardo allarme e per selezionare il canale per la messa in servizio manuale. |
|||
| 5 | Menu contestuale pulsante 1 |
Convalidare la voce selezionata. Acquisire l'allarme transitorio. |
|
| Eseguire la verifica automatica manualmente. | |||
| Selezionare un menu o un sottomenu, oppure modificare un parametro. | |||
![]() |
Acquisire l'allarme isolamento. | ||
|
Selezionare il display della resistenza di isolamento. * Uscire dalla modalità messa in servizio automatica. |
|||
|
NOTA: questa
schermata è applicabile a IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT e IFL12LMCT. Selezionare il display della capacità. |