7ES02-0406-04

Prueba con repetidores (Prueba c. repet)

Aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT.

Puede establecer una conmutación de activación/desactivación de 3 segundos en el retraso de alarma de aislamiento durante las pruebas autodiagnósticas lanzadas manualmente.. Consulte la sección Descripción general de la prueba autodiganóstica para obtener información sobre la prueba automática.

Los valores permitidos para sus parámetros son ENCENDIDO y APAGADO. El valor predeterminado es ENCENDIDO.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?