7ZH02-0407-04

Modbus 寄存器表

下表列出了适用于您的设备的 Modbus 寄存器。

系统状态寄存器

地址 寄存器 R/W 单位 类型 范围 描述
十进制 十六进制 十进制 十六进制
100 64 101 65 R Uint16

产品标识符

    17032 - IFL12H

    114..115 72...73 115...116 73...74 R Uint32

    产品状态

    • 位 1 - 保留

    • 位 2 - 自动检测

    • 位 3 - 试运行

    • 位 4 - 安全状态

    • 位 5 - 监控

    • 位 6 - 通道错误

    • 位 7 - 产品错误

    • 位 8 - 系统错误

    • 位 9 - 保留

    • 位 10 - 保留

    116 74 11722 75 R Uint16

    产品错误代码

    • 0XFFFF - 无错误

    • 0x0000 - 未知错误

    • 0x0DEF - 未定义的型号

    • 0xAF00 - 自动检测失败

    • 0xBE00 - 计量

    • 0xC0F1 - 配置错误

    • 0x5EFA - 传感器调用问题

    • 0xD1A1 - 胶合 IO

    • 0xD1A2 - RAM

    • 0xD1A3 - EEPROM

    • 0xD1A4 - 继电器

    • 0xD1A5 - 状态输入

    • 0xD1A6 - 闪烁

    • 0xD1A7 - SIL

    • 0xE000 - NMI 中断

    • 0xE001 - 硬件故障异常

    • 0xE002 - 内存故障异常

    • 0xE003 - 总线故障异常

    • 0xE004 - 使用故障异常

    • 0xE005 - 异常中断

    • 0xFAF5 - 异常中断

    120...139 78...8B 121...140 79...8C R UTF8 产品系列
    140...159 8C...9F 141...160 8D...A0 R/W UTF8 产品名称(用户应用名称)
    160...179 A0...B3 161...180 A1...B4 R UTF8 产品代码

    IMDIFL12H

    180...199 B4...C7 181...200 B5...C8 R UF8 制造商:Schneider Electric
    208...219 D0...DB 209...220 D1...DC R UF8 ASCII 码序列号
    220 DC 221 DD R Uint16 制造单位标识符
    227...246 E3...F6 228...247 E4...F7 R UTF8 产品性能
    247...266 F7...10A 248...267 F8...10B R UTF8 产品型号

    IFL12H

    300...306 12C...132 301...307 12D...133 R Uint16 7 种寄存器格式的日期和时间

    以下参数对应于每个寄存器:

    • 300 - 年

    • 301 - 月

    • 302 - 日

    • 303 - 小时

    • 304 - 分

    • 305 - 秒

    • 306 - 毫秒

    307...310 133...136 308...311 134...137 R/W Uint16 TI081 格式的日期和时间。请参阅 日期和时间(TI081 格式)
    320...324 140...149 321...325 141...145 R Uint16 当前固件版本
    • X 表示主修订号,编码在寄存器 321 中

    • Y 表示次要修订号,编码在寄存器 322 中

    • Z 表示质量修订号,编码在寄存器 323 中

    325...329 145...149 326...330 146...14A R Uint16 上一个固件版本
    • X 表示主修订号,编码在寄存器 326 中

    • Y 表示次要修订号,编码在寄存器 327 中

    • Z 表示质量修订号,编码在寄存器 328 中

    340...344 154...158 341...345 155...159 R Uint16 启动固件版本
    • X 表示主修订号,编码在寄存器 341 中

    • Y 表示次要修订号,编码在寄存器 342 中

    • Z 表示质量修订号,编码在寄存器 343 中

    500...505 1F4...1F9 501...506 1F5...1FA R UTF8 硬件修订
    550...555 226...22B 551...556 227...22C R UTF8 现有的操作系统版本
    556...561 22C...231 557...562 22D...232 R UTF8 先前的操作系统版本
    562...567 232...237 563...572 233...23C R UTF8 现有的 RS/启动版本
    586...591 24A...24F 587...592 24B...250 R UTF8 现有的 SIL 操作系统版本

    Modbus

    地址 寄存器   R/W 单位 类型 范围 描述
    十进制 十六进制 十进制 十六进制
    750 2EE 751 2EF R/W Uint16 1...247

    设备地址

    默认值:1

    751 2EF 752 2F0 R/W Uint16
    • 0 = 4800

    • 1 = 9600

    • 2 = 19200

    • 3 = 38400

    波特率

    默认值:2 (19200)

    752 2F0 753 2F1 R/W Uint16
    • 0 = 偶

    • 1 = 奇

    • 2 = 无

    奇偶

    默认值:0(偶)

    绝缘警报

    地址 寄存器 R/W 单位 类型 范围 描述
    十进制 十六进制 十进制 十六进制
    1102 44E 1103 44F R Uint16 产品警报状态
    • 位 1 ... 12 - 通道 1 至 12 的各自通道状态

      对于以下任一状态,将为相应的通道设置此位:

      • 活动警报

      • 警报已确认

      • 环形互感器断开连接

      • 首次测量

      • 通道错误

    • 位 13 - 系统错误

      以下状态时设置此位:

      • 电压信号不可用

      • 环形互感器断开连接

      • 无环形互感器

    • 位 14 - 产品错误

      产品故障状态时设置此位。

    1103 44F 1104 450 R Uint16 产品警报状态补充
    1104...1105 450...451 1105...1106 451...452 R Uint32 0...0XFFFFFFFF 状态计数器
    1110...1111 456...457 1111...1112 457...458 R Uint32 产品状态
    • 0 - 无警报
    • 位 1 - 活动警报

    • 位 2 - 保留

    • 位 3 - 保留

    • 位 4 - 已确认警报

    • 位 5 - 保留

    • 位 6 - 保留

    • 位 7 - 保留

    • 位 8 - 保留

    • 位 9 - 首次测量值

    • 位 10 - 保留

    • 位 11 - 保留

    • 位 12 - 保留

    • 位 13 - 自动检测

    • 位 14 - 试运行

    • 位 15 - 保留

    • 位 16 - 未试运行

    • 位 17 - 定位信号不可用

    • 位 18 - 保留

    • 位 19 - 保留

    • 位 20 - 保留

    • 位 21 - 保留

    • 位 22 - 环形互感器连接断开

    • 位 23 - 保留

    • 位 24 - 保留

    • 位 25 - 产品错误

    • 位 26 - 通道错误

    • 位 27 - 保留

    • 位 28 - 保留

    • 位 29 - 保留

    • 位 30 - 保留

    • 位 31 - 保留

    • 位 32 - 电源关闭

    1112...1134 458...46E 1113...1135 459...46F R Uint32 通道(1 至 12)状态。每个通道代表 2 个寄存器。
    • 0 - 无警报
    • 位 1 - 活动警报

    • 位 2 - 保留

    • 位 3 - 保留

    • 位 4 - 已确认警报

    • 位 5 - 保留

    • 位 6 - 保留

    • 位 7 - 保留

    • 位 8 - 保留

    • 位 9 - 首次测量值

    • 位 10 - 保留

    • 位 11 - 保留

    • 位 12 - 保留

    • 位 13 - 自动检测

    • 位 14 - 试运行

    • 位 15 - 保留

    • 位 16 - 未试运行

    • 位 17 - 定位信号不可用

    • 位 18 - 保留

    • 位 19 - 保留

    • 位 20 - 保留

    • 位 21 - 保留

    • 位 22 - 环形互感器连接断开

    • 位 23 - 保留

    • 位 24 - 保留

    • 位 25 - 产品错误

    • 位 26 - 通道错误

    • 位 27 - 保留

    • 位 28 - 保留

    • 位 29 - 保留

    • 位 30 - 保留

    • 位 31 - 保留

    • 位 32 - 电源关闭

    诊断

    地址 寄存器 R/W 单位 类型 范围 描述
    十进制 十六进制 十进制 十六进制
    2001...2004 7D1...7D4 2002...2005 7D2...7D5 R 日期/时间

    自产品首次启动以来的总运行时间。

    寄存器对应于(结果 - 01/01/2000)= 总运行时间。

    TI081 日期格式(请参阅日期和时间(TI081 格式)

    2005...2006 7D5...7D6 2006...2007 7D6...7D7 R Uint32

    自产品首次启动以来的电源开关循环总次数

    2050 802 2051 803 W Uint16

    写入 0x1919 以复位出厂设置(默认出厂设置)

    2051 803 2052 804 W Uint16

    写入 0xF0A1 以复位所有日志

    CRC

    地址 寄存器 R/W 单位 类型 范围 描述
    十进制 十六进制 十进制 十六进制
    2500...2501 9C4...9C5 2501...2502 9C5...9C6 R Uint32

    应用 CRC 值。

    2502...2503 9C6...9C7 2503...2504 9C7...9C8 R Uint32

    启动 CRC 值。

    设置

    地址 寄存器 R/W 单位 类型 范围 描述
    十进制 十六进制 十进制 十六进制
    2997...2998 BB5...BB6 2998...2999 BB6...BB7 R Uint16

    自首次启动以来更改设置的总次数。每次更改一个或多个参数时,该值加 1。

    3001 BB9 3002 BBA R/W Uint16
    • 1= 标准

    • 2 = 故障保护

    绝缘警报继电器逻辑命令

    默认值:2(故障保护)

    3014 BC6 3015 BC7 R/W Uint16 0000...9999

    密码

    默认值:0000

    3015 BC7 3016 BC8 R/W Uint16
    • 0 = 关

    • 1 = 开

    密码保护

    默认值:0(密码保护已停用)

    3016 BC8 3017 BC9 R/W Uint16
    • 0 = 英语

    • 1 = 法语

    • 2 = 西班牙语

    • 3 = 俄语

    • 4 = 中文

    • 5 = 意大利语

    • 6 = 德语

    • 7 = 葡萄牙语

    界面语言

    默认值:0(英语)

    3017 BC9 3018 BCA R/W % Uint16 10...100%

    屏幕对比度

    默认值:50%

    3018 BCA 3019 BCB R/W % Uint16 10...100%

    屏幕背光

    默认值:100%

    3042 BE2 3043 BE3 W Uint16

    试运行模式

    写入 0xAABB 进入试运行

    写入 0xBBAA 退出试运行

    监控

    地址 寄存器 R/W 单位 类型 范围 描述
    十进制 十六进制 十进制 十六进制
    10000...10023 2710...2727 10001...10024 2711...2728 R 欧姆 32 位浮点 12 个通道的电阻。每个通道代表 2 个寄存器。
    10072...10083 2758...2763 10073...10084 2759...2764 R Uint16
    • 0 = 等于

    • 1 = 小于

    • 2 = 大于

    • 3 = 严格小于

    • 4 = 严格大于

    12 个通道的 R 均匀性每个通道代表 1 个寄存器。

    注: 以下寄存器适用于通道 1。对于通道 2 寄存器,将值“30”添加到通道 1 寄存器。对于通道 3 寄存器,将值“30”添加到通道 2 寄存器,依此类推。

    设置 - 适用于各个频道

    地址 寄存器 R/W 单位 类型 范围 描述
    十进制 十六进制 十进制 十六进制
    11000...11008 2AF8...2B00 11001...11009 2AF9...2B01 R/W UTF8 允许的长度:18 个字符 通道名称。第一个寄存器的最高有效位字节包含第一个字符。最后一个寄存器的最低有效位字节包含最后一个字符。

    默认值:通道 - 1

    11009...11010 2B01...2B02 11010...11011 2B02...2B03 R/W 欧姆 Uint32

    50...200 kΩ

    绝缘警报阈值

    默认值:50 kΩ

    11016 2B08 11017 2B09 R/W 匝数 Uint16
    • 0 = 未试运行

    • 470,1000 = 自动

    • 300...3000 = 手动

    环形线圈匝数数量

    默认值:0

    记录

    地址 寄存器 R/W 单位 类型 范围 描述
    十进制 十六进制 十进制 十六进制
    19996...19997 4E1C...4E1D 19997...19998 4E1D...4E1E R Uint32 滚动计数器
    19998...19999 4E1E...4E1F 19999...20000 4E1F...4E20 R Uint32 1...240 事件记录数
    20001 4E21 20002 4E22 R Uint16 最近事件的编号
    20002...20013 4E22...4E2D 20003...20014 4E23...4E2E R 记录 记录 1
    20014...20025 4E2E...4E39 20015...20026 4E2F...4E3A R 记录 记录 2
    ...
    20710...20721 50E6...50F1 20711...20722 50E7...50F2 R 记录 记录 60
    22870...22881 5956...5961 22871...22882 5957...5962 R 记录 记录 240

    反馈
    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.