7ZH02-0407-04

报警配置

您可以配置绝缘警报阈值以适合要监控的电气应用。

可以通过选择菜单 > 设置 > 绝缘警报访问设备的警报参数。

警报参数是绝缘警报

可以为所有已试运行和未试运行的通道设置参数值

要修改参数值,请参阅使用显示器修改参数

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?