7ZH02-0407-04

示例应用:使用 IMD 定位绝缘警报,其中的设备和 IMD 连接到外部网络

您可以使用该设备找到未接地电力系统的绝缘警报,其中的 IMD 连接到外部网络。

IMD 由其监控的未接地电力系统供电。IMD 连接到中性线(或一相)和接地点。设备连接到环形互感器。环形互感器连接到系统的通道。

IMD 监控系统的绝缘。设备定位发生绝缘故障的通道。IMD 绝缘警报输出和设备警报输出连接到联网设备(例如电力测量仪或 PLC)上的可用输入。联网设备通过通讯网络连接到监控器。

注: 在此示例中,只有故障信息可供监控器使用。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?