7ES02-0407-04

Ejemplo de aplicación: Localización de la alarma de aislamiento con el IMD

Puede utilizar el dispositivo para localizar la alarma de aislamiento de un sistema de alimentación sin conexión a tierra con el IMD.

El IMD se alimenta a través del sistema de alimentación sin conexión a tierra que supervisa. El IMD se conecta a neutro (o a una fase) y a tierra. El dispositivo se conecta a los transformadores toroidales. Los transformadores toroidales se conectan a los canales del sistema.

El IMD supervisa el aislamiento del sistema. El dispositivo localiza el canal en el que se produce el fallo de aislamiento. El dispositivo posee una única salida de repetidor que permite controlar un indicador luminoso o acústico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?