7ES02-0407-04

Comprobación de las conexiones de cableado

Podrá comprobar el cableado del sistema una vez que el transformador toroidal se haya puesto en marcha. La correcta ejecución de esta comprobación confirma que el cableado del dispositivo es adecuado y que este está listo para utilizarse.

Puede realizar cualquiera de las siguientes comprobaciones:

  • Puede inducir un fallo simulado en un canal. Puede realizar esta comprobación en todos los canales secuencialmente.

    1. Induzca un fallo simulado en uno de los canales.

      El dispositivo muestra la alarma de aislamiento en el canal detectado, el indicador LED de alarma se ENCIENDE y el indicador LED de ausencia de alarma se APAGA.

    2. Recupere el fallo simulado en el canal.

      El dispositivo vuelve al estado de transformador toroidal detectado, el indicador LED de alarma se APAGA y el indicador LED de ausencia de alarma se ENCIENDE.

  • Puede inducir dos fallos simulados simultáneamente en dos canales.

    1. Induzca un fallo simulado en uno de los canales.

      El dispositivo muestra la alarma de aislamiento en el canal detectado, el indicador LED de alarma se ENCIENDE y el indicador LED de ausencia de alarma se APAGA.

    2. Induzca un fallo simulado en el otro canal.

      El dispositivo muestra la alarma de aislamiento en los canales detectados, el indicador LED de alarma permanece ENCENDIDO y el indicador LED de ausencia de alarma permanece APAGADO.

      NOTA: Si ambos fallos simulados inducidos son fallos de impedancia cero, el dispositivo muestra la alarma de aislamiento en cualquiera de los canales.
    3. Recupere el fallo simulado en uno de los canales.

      Se recupera la alarma de aislamiento en este canal. Debido a que el fallo simulado sigue existiendo en otro canal, el dispositivo muestra la alarma de aislamiento en el otro canal, el indicador LED de alarma permanece ENCENDIDO y el indicador LED de ausencia de alarma permanece APAGADO.

    4. Recupere el fallo simulado en el otro canal.

      El dispositivo vuelve al estado de transformador toroidal detectado, el indicador LED de alarma se APAGA y el indicador LED de ausencia de alarma se ENCIENDE.

NOTA: Se recomienda encarecidamente no inducir más de un fallo simulado de impedancia cero.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?