7IT02-0407-04

Controllo della connessioni dei cavi

Dopo aver messo in servizio il toroide, è possibile controllare il cablaggio del sistema. L'esecuzione di questo controllo conferma che il cablaggio del dispositivo è appropriato e che il dispositivo è pronto per l'uso.

È possibile eseguire i controlli seguenti:

  • È possibile provocare un guasto fittizio su un canale. È possibile eseguire questo controllo per tutti i canali in sequenza.

    1. Provocare un guasto fittizio su un canale.

      Il dispositivo visualizza l'allarme isolamento sul canale rilevato, il LED allarme si accende e il LED allarme assente si spegne.

    2. Risolvere il guasto fittizio sul canale.

      Il dispositivo torna allo stato toroide rilevato, il LED allarme si spegne e il LED allarme assente si accende.

  • È possibile provocare due guasti fittizi contemporaneamente su due canali.

    1. Provocare un guasto fittizio su un canale.

      Il dispositivo visualizza l'allarme isolamento sul canale rilevato, il LED allarme si accende e il LED allarme assente si spegne.

    2. Provocare un guasto fittizio sull'altro canale.

      Il dispositivo visualizza l'allarme isolamento su entrambi i canali rilevati, il LED allarme rimane acceso e il LED allarme assente rimane spento.

      NOTA: Se entrambi i guasti fittizi provocati sono guasti di impedenza zero, il dispositivo visualizza l'allarme isolamento su uno dei canali.
    3. Risolvere il guasto fittizio su un canale.

      L'allarme isolamento su questo canale è risolto. Poiché sull'altro canale è ancora presente il guasto fittizio, il dispositivo visualizza l'allarme isolamento sull'altro canale, il LED allarme rimane acceso, mentre il LED allarme assente rimane spento.

    4. Risolvere il guasto fittizio sull'altro canale.

      Il dispositivo torna allo stato toroide rilevato, il LED allarme si spegne e il LED allarme assente si accende.

NOTA: si consiglia vivamente di non provocare più di un guasto fittizio di impedenza zero.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?