7RU02-0407-04

Проверка проводных соединений

После ввода тороида в эксплуатацию можно выполнить проверку проводных соединений. Данная проверка позволяет подтвердить, что подключение устройства выполнено правильно и что устройство готово к работе.

Вы можете выполнить любые из следующих проверок:

  • Моделирование одного пробоя изоляции на одном канале. Эту проверку можно выполнить последовательно для всех каналов.

    1. Смоделируйте пробой изоляции на одном канале.

      Устройство должно отобразить сигнал о пробое изоляции на канале, светодиод сигнализации должен быть включен, а светодиод отсутствия аварийного сигналавыключен.

    2. Устраните смоделированный пробой изоляции на канале.

      Устройство должно вернуться в состояние обнаруженных тороидов, светодиод сигнализации должен быть выключен, а светодиод отсутствия аварийного сигналавключен.

  • Моделирование двух пробоев изоляции одновременно на двух каналах.

    1. Смоделируйте пробой изоляции на одном канале.

      Устройство должно отобразить сигнал о пробое изоляции на канале, светодиод сигнализации должен быть включен, а светодиод отсутствия аварийного сигналавыключен.

    2. Смоделируйте пробой изоляции на другом канале.

      Устройство должно отобразить сигнал о пробое изоляции на обоих каналах, светодиод сигнализации должен быть включен, а светодиод отсутствия аварийного сигналавыключен.

      Примечание: Если оба смоделированных пробоя изоляции являются пробоями с нулевым сопротивлением, то устройство отображает пробой изоляции только на любом одном канале.
    3. Устраните смоделированный пробой изоляции на одном канале.

      Сигнал о пробое изоляции на этом канале будет снят. Поскольку на другом канале все еще есть смоделированный пробой изоляции, светодиод сигнализации остается включен, а светодиод отсутствия аварийного сигнала остается выключен.

    4. Устраните смоделированный пробой изоляции на другом канале.

      Устройство должно вернуться в состояние обнаруженных тороидов, светодиод сигнализации должен быть выключен, а светодиод отсутствия аварийного сигналавключен.

Примечание: Настоятельно рекомендуется не моделировать более одного пробоя с нулевым сопротивлением.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?