7DE02-0422-01

Modbus-Parameter konfigurieren

  1. Navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > Modbus.

    Der Bildschirm Modbus erscheint.

  2. Ändern Sie die Parameterwerte gemäß der folgenden Tabelle:
    HINWEIS: Verwenden Sie die Kontextmenü-Tasten, um die Parameterwerte zu ändern.
    Parameter Zulässige Werte Standardwert Beschreibung
    Adresse 1...247 1 Wählen Sie die erforderliche Modbus-Adresse aus.
    Baudrate
    • 4800

    • 9600

    • 19200

    • 38400

    19200 Wählen Sie die erforderliche Baudrate aus.
    Parität
    • Gerade

    • Ungerade

    • Keine

    Gerade Wählen Sie die erforderliche Parität aus.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?