7PT02-0422-01

Configurando parâmetros do Modbus

  1. Navegue para Menu > Configurações > Modbus.

    A tela Modbus é exibida.

  2. Modifique o valor dos parâmetros de acordo com a tabela a seguir:
    NOTA: Use os botões do menu contextual para modificar o valor dos parâmetros.
    Parâmetro Valores permitidos Valor padrão Descrição
    Endereço 1...247 1 Selecione o endereço Modbus necessário.
    Taxa trans.
    • 4800

    • 9600

    • 19200

    • 38400

    19200 Selecione a taxa de transmissão necessária.
    Paridade
    • Par

    • Ímpar

    • Nenhuma

    Par Selecione a paridade necessária.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?