7DE02-0422-01

Datum und Uhrzeit einstellen

Durch das Einstellen von Datum und Uhrzeit werden ordnungsgemäße Zeitstempel für Protokolle und Tendenzen sichergestellt.
  1. Drücken Sie auf die blinkende Taste .
    HINWEIS: Ein blinkendes Uhrsymbol bedeutet, dass die Datums-/Uhrzeitparameter eingestellt werden müssen.

    Der Bildschirm DATUM / ZEIT erscheint.

  2. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit mit Hilfe der Kontextmenü-Tasten und ein.
  3. Drücken Sie auf die Taste , um Datum und Uhrzeit zu speichern.

    Die MeldungGespeichert erscheint.

    Der Bildschirm Überblick erscheint.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?