VIGED310022IT-06

Soglie di allarme isolamento (ns. Alarm) e allarme isolamento preventivo (Prev. Alarm)

È possibile impostare i valori di soglia dell'allarme isolamento e dell'allarme isolamento preventivo in base al livello di isolamento dell'applicazione da monitorare.

Parametro Valori consentiti Valore predefinito
Ins. Alarm (soglia di allarme isolamento) 0.5...500 kΩ 1 kΩ
Prev. Alarm (soglia di allarme isolamento preventivo) 1 kΩ...1 MΩ Inactive

All'accensione del dispositivo, esso recupera gli ultimi valori della soglia allarme isolamento preventivo e dell'allarme isolamento registrati.

NOTA: La soglia allarme isolamento preventivo deve essere sempre maggiore della soglia allarme isolamento.

Un allarme isolamento viene cancellato quando il livello di isolamento supera il 20% della soglia.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.