VIGED310022IT-06

Panoramica

Modbus è un protocollo di comunicazione non criptato. RS-485 non può trasmettere dati criptati utilizzando il protocollo di comunicazione.

AVVERTIMENTO
Potenziale compromissione della disponibilità, integrità e riservatezza del sistema
  • Non consentire agli utenti non autorizzati di accedere alla rete.
  • Tutte le informazioni trasmesse vengono crittografate.
  • Eseguire gli aggiornamenti in modo regolare e applicare le patch ai sistemi di sicurezza di rete.
  • Monitorare l'attività della rete per rilevare eventuali comportamenti sospetti.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Per evitare l'uso fraudolento delle informazioni sensibili trasmesse attraverso una rete interna, attenersi alle seguenti istruzioni:

  • Segmentare la rete fisicamente o logicamente.

  • Limitare l'accesso alla rete utilizzando controlli standard come ad esempio i firewall.

  • Per la trasmissione dei dati su una rete esterna, crittografare le trasmissioni del protocollo su tutte le connessioni esterne utilizzando un tunnel crittografato, un wrapper TLS o una soluzione simile.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.