VIGED310022IT-06

Hardening

Suggerimenti per ottimizzare la sicurezza informatica in un ambiente protetto:

  • Proteggere il dispositivo in base alle politiche e agli standard aziendali.

  • Rivedere le ipotesi sugli ambienti protetti e valutare i rischi potenziali e le strategie di mitigazione.

  • È possibile applicare una minore quantità di funzionalità per proibire e limitare l'uso di funzioni, protocolli e/o servizi non necessari.

  • Modificare i valori predefiniti delle porte del protocollo di comunicazione in modo da ridurre la prevedibilità dell'uso delle porte.

  • Disattivare le porte del protocollo di comunicazione quando non sono in uso in modo da ridurre la superficie di attacco.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.