VIGED310022IT-06

Ipotesi relative all'ambiente protetto

  • Governance della sicurezza informatica: guida disponibile e aggiornata sulla gestione dell'uso delle informazioni e delle risorse tecnologiche della propria azienda.

  • Sicurezza perimetrale: i dispositivi installati e quelli non in servizio si trovano in una posizione ad accesso controllato o monitorata.

  • Alimentazione di emergenza: il sistema di controllo consente la commutazione di un alimentatore di emergenza senza influire sullo stato di sicurezza esistente o su una modalità degradata documentata.

  • Aggiornamenti del firmware: gli aggiornamenti del dispositivo vengono eseguiti in base alla versione corrente del firmware.

  • Per offrire protezione dal malware, i controlli antimalware, rilevamento, prevenzione e recupero di controlli vengono implementati e richiedono la consapevolezza degli utenti.

  • Segmentazione della rete fisica: il sistema di controllo consente di:

    • Segmentare fisicamente le reti dei sistemi di controllo dalle reti dei sistemi non di controllo.

    • Segmentare fisicamente le reti dei sistemi di controllo critici dalle reti dei sistemi di controllo non critici.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.