7FR02-0425-01

Configuration des paramètres Modbus

  1. Sélectionnez Menu > Réglages > Modbus.

    L’écran Modbus s’affiche.

  2. Modifiez la valeur des paramètres selon le tableau suivant :
    NOTE: Utilisez les boutons de menu contextuel pour modifier la valeur des paramètres.
    Paramètre Valeurs autorisées Valeur par défaut Description
    Adresse 1…247 1 Sélectionnez l’adresse Modbus souhaitée.
    Config. Auto
    • ON

    • OFF

    OFF
    • Sélectionnez ON pour activer la communication Modbus avec une vitesse de transmission ou une parité différente.

    • Sélectionnez ON pour désactiver cette fonction.

    NOTE: Si vous sélectionnez ON, les paramètres Vitesse et Parité sont désactivés.
    Vitesse de transmission
    • 4800

    • 9600

    • 19200

    • 38400

    19200 Sélectionnez la vitesse de transmission.
    Parité
    • Paire

    • Impaire

    • Aucune

    Paire Sélectionnez la parité.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?