7ES02-0425-01

Configuración de los parámetros Modbus

  1. Vaya a Menú > Ajustes > Modbus .

    Se muestra la pantalla Modbus.

  2. Modifique el valor de los parámetros según la tabla siguiente:
    NOTA: Utilice los botones del menú contextual para modificar el valor de los parámetros.
    Parámetro Valores permitidos Valor predeterminado Descripción
    Dirección 1...247 1 Seleccione la dirección Modbus requerida.
    Config. auto
    • ENCENDIDO

    • APAGADO

    APAGADO
    • Seleccione ENCENDIDO para activar comunicaciones Modbus con diferente velocidad de transmisión o paridad.

    • Seleccione APAGADO para deshabilitar esta función.

    NOTA: Si selecciona ENCENDIDO, los parámetros Velocidad de transmisión y Paridad se deshabilitan.
    Velocidad en baudios
    • 4800

    • 9600

    • 19200

    • 38400

    19200 Seleccione la velocidad de transmisión requerida.
    Paridad
    • Par

    • Impar

    • Ninguno

    Par Seleccione la paridad requerida.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?