7RU02-0425-01

Конфигурация параметров Modbus

  1. Перейдите в Меню > Параметры > Modbus.

    Отобразится экран Modbus.

  2. Отредактируйте значения параметров согласно следующей таблице:
    Примечание: Для изменения значений параметров используйте кнопки контекстного меню.
    Параметр Допустимые значения Значение по умолчанию Описание
    Адрес 1...247 1 Выберите требуемый адрес Modbus.
    Авто Конфиг.
    • ВКЛ

    • ВЫКЛ

    ВЫКЛ
    • Выберите ВКЛ, чтобы включить связь по протоколу Modbus с другой скоростью передачи данных или четностью.

    • Выберите ВЫКЛ, чтобы отключить данную функцию.

    Примечание: Если выбрано ВКЛ, параметры Скорость передачи и Четность будут выключены.
    Скорость передачи
    • 4800

    • 9600

    • 19200

    • 38400

    19200 Выберите требуемую скорость передачи в бодах.
    Четность
    • Четный

    • Нечетный

    • Нет

    Четный Выберите требуемую четность.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?