7ZH02-0425-01

配置 Modbus 参数

  1. 导航到菜单 > 设置 > Modbus

    显示 Modbus 屏幕。

  2. 根据下表修改参数值:
    注: 使用上下文菜单按钮修改参数值。
    参数 允许值 默认值 描述
    地址 1...247 1 选择所需的 Modbus 地址。
    自动配置
    • 选择使用不同的波特率或极性激活 Modbus 通信。

    • 选择禁用此功能。

    注: 如果选择,将禁用参数波特率极性
    波特率
    • 4800

    • 9600

    • 19200

    • 38400

    19200 选择所需的波特率。
    奇偶
    选择所需的极性。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?