7PT02-0425-01

Ajustando a data e a hora

Na primeira vez que ligar o dispositivo, defina a data e a hora. Definir a data e a hora garante carimbos de data/hora adequados para os registros e análises de tendência.
  1. Ligue a fonte de alimentação.

    O autoteste será iniciado no dispositivo. Aguarde 10 segundos até a conclusão do autoteste.

    • Se o autoteste tiver êxito, a tela ISOLAÇÃO exibirá um valor de resistência. Veja a seguir um exemplo de tela ISOLAÇÃO:

    • Se o autoteste apresentar falhas, um código de erro será exibido.

  2. Pressione o botão piscando.
    NOTA: O ícone de relógio piscará para mostrar que a data e a hora precisam ser ajustadas.

    A tela DATA/HORA é exibida.

  3. Defina a data e a hora usando os botões do menu contextual e .
  4. Pressione o botão para salvar a data e a hora.

    A mensagem Guardado é exibida.

    A tela Isolação exibe um valor de resistência. Veja a seguir um exemplo de tela ISOLAÇÃO:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?