7ZH02-0425-01

设置日期和时间

首次启动时,请设置日期和时间。设置日期和时间可确保为日志和趋势提供正确的时间戳。
  1. 打开电源。

    设备开始自动测试。等待 10 秒钟以完成自动测试。

    • 如果通过自动测试,绝缘屏幕显示电阻值。下面是绝缘屏幕的示例:

    • 如果自动测试失败,则会显示错误代码。

  2. 按闪烁的 按钮。
    注: 时钟图标闪烁,表示需要设置日期和时间。

    显示日期/时间屏幕。

  3. 使用上下文菜单按钮 设置日期和时间。
  4. 按钮保存日期和时间。

    显示已保存消息。

    绝缘屏幕显示电阻值。下面是绝缘屏幕的示例:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?