7ES02-0425-01

Establecimiento de la fecha y la hora

Al encender el dispositivo por primera vez, establezca la fecha y la hora. Establecer la fecha y la hora garantiza la asignación de las marcas horarias correctas a los registros y las tendencias.
  1. Encienda la fuente de alimentación.

    El dispositivo inicia la prueba autodiagnóstica. Espere 10 segundos hasta que finalice la prueba autodiagnóstica.

    • Si el resultado de la prueba autodiagnóstica es positivo, la pantalla AISLAMIENTO muestra un valor de resistencia. El siguiente es un ejemplo de la pantalla AISLAMIENTO:

    • Si el resultado de la prueba autodiagnóstica es negativo, se muestra un código de error.

  2. Pulse el botón parpadeante.
    NOTA: El icono de reloj parpadea para indicar que debe establecerse la fecha/hora.

    Se muestra la pantalla FECHA/HORA.

  3. Establezca la fecha y la hora utilizando los botones del menú contextual y .
  4. Pulse el botón para guardar la fecha y la hora.

    Se muestra el mensaje Guardado.

    La pantalla Aislamiento muestra un valor de resistencia. El siguiente es un ejemplo de la pantalla AISLAMIENTO:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?