7RU02-0425-01

Установка даты и времени

При первом включении установите дату и время. Установка даты и времени обеспечивает правильность меток времени для журналов и тенденций.
  1. Включите питание.

    Устройство начнет выполнение процедуры автотестирования. Подождите 10 секунд до завершения автотестирования.

    • При успешном завершении автотестирования будет отображен экран ИЗОЛЯЦИЯ и значение сопротивления изоляции. Пример экрана ИЗОЛЯЦИЯ:

    • Если автотестирование завершено с ошибкой, отображается код ошибки.

  2. Нажмите мигающую кнопку .
    Примечание: Пиктограмма часов мигает, указывая на необходимость установки даты и времени.

    Отображается экран ДАТА / ВРЕМЯ.

  3. Установите дата и время с помощью кнопок контекстного меню и .
  4. Нажмите кнопку , чтобы сохранить дату и время.

    Будет отображено сообщение Сохранено.

    На экране Изоляция отображается значение сопротивления изоляции. Пример экрана ИЗОЛЯЦИЯ:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?