6055-49, Rev. 03

Preparación del sitio

Requisitos para los cimientos

El gabinete con pasillo de servicio estándar está diseñado para instalarse sobre plataforma de hormigón. Consulte los planos de pedido de fábrica para conocer los detalles de montaje adicionales que pueden requerirse en pedidos específicos. La plataforma debe estar plana y nivelada a 1/8 de pulgada por yarda cuadrada para garantizar una alineación adecuada y evitar la distorsión del equipo.

Ubicación del tubo conduit

Las siguientes figuras ilustran los planos de planta típica. Consulte los planos correspondientes antes de utilizar las especificaciones de los cimientos típicos.

El tubo conduit debe empotrarse a un máximo de 25 mm (una pulgada) sobre el piso del Masterclad. La colocación del tubo conduit debe ser precisa para asegurar la alineación dentro del área designada para el tubo conduit en el piso del equipo a efecto de evitar interferencias mecánicas con el piso del tablero de fuerza. Vea las siguientes figuras.

Las placas del piso deben instalarse con muescas para el tubo conduit a fin de crear una barrera que impida la entrada de humedad o de plagas en el compartimiento del tablero de fuerza. Utilice receptáculos para tubo conduit o un sistema similar para crear una barrera continua entre el área debajo del tablero de fuerza y el compartimiento del tablero de fuerza.

Evite los bucles continuos para las varillas de refuerzo o el acero estructural alrededor de cualquier circuito de alimentación trifásico de un solo conductor y las conexiones eléctricas de las secciones de transporte.

Plano de planta de un solo pasillo: Unidad estándar de 914 mm (36 pulg) de ancho (no para la construcción)

Plano de planta del pasillo común: Unidad estándar de 914 mm (36 pulg) de ancho (no para la construcción)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?