Isolationsalarm-Relaisquittierung (Fehlerrel. best.)
Sie können die Isolationsalarm-Relaisquittierung gemäß der am Relais angeschlossenen Lasten einstellen.
Wenn die Relais an Lasten angeschlossen sind (z. B. Hupen oder Leuchten), wird empfohlen, diese externen Signalgeräte zu deaktivieren, bevor das Isolationsniveau wieder über die eingerichteten Ansprechwerte ansteigt. Das kann durch Drücken der Quittierungstaste im Isolationsalarm-Zustand geschehen.
In bestimmten Netzkonfigurationen muss diese Art der Quittierung verhindert werden, da die Relais nur dann erneut ausgelöst werden sollen, wenn das Isolationsniveau über die eingerichteten Ansprechwerte ansteigt. Das geschieht, indem der entsprechende Parameter geändert wird.
Die zulässigen Werte für diesen Parameter lauten EIN und AUS. Der Standardwert lautet EIN.
Um das Alarmquittierungsrelais einzustellen, wählen Sie
aus.Um das Alarmquittierungsrelais auszuschalten, wählen Sie
aus.Wenn das Gerät einen Isolationsfehler erkennt, wird das Isolationsalarmrelais ausgelöst.
-
Wenn der Wert auf EIN und auf „Alarmquittierung“ eingestellt ist, kehrt das Relais in seinen ursprünglichen Zustand zurück.
-
Wenn der Wert auf AUS und auf „Alarmquittierung“ eingestellt ist, kehrt das Relais nicht in seinen ursprünglichen Zustand zurück.