7DE02-0477-02

Inbetriebnahme

Das MFLK1 kann je nach Spannungseingang des Netzes auf zwei Arten in Betrieb genommen werden.

Das hängt von den folgenden beiden Kriterien ab:

  • Wenn der Spannungseingang am Netz angeschlossen ist

  • Wenn der Spannungseingang nicht am Netz angeschlossen ist

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn der Spannungseingang nicht am Netz angeschlossen ist:

  1. IMD und MFLK1 konfigurieren

  2. MFLK1 ist nicht mit der Netzspannung verbunden: MFLK1 kalibrieren und Fehler orten

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn der Spannungseingang am Netz angeschlossen ist:

  1. IMD und MFLK1 konfigurieren

  2. MFLK1 ist mit der Netzspannung verbunden: Fehler suchen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?