7DE02-0477-02

Hardware-Übersicht

A Stromwandlerzangen-Stecker: Für den Anschluss des MFLK1 an den richtigen Ringkernwandler.*
B Spannungseingangsfühler-Stecker: (Bei Bedarf) Für den Anschluss des MFLK1 an die Netzspannung zwischen Leitung und Erde.*
C Batterie-Ladezustand: Zeigt die verfügbare Batteriekapazität an (abwechselnd in Prozent und in Volt).
D Rote LED und Summer: Wenn das MFLK1 einen Isolationsfehler erkennt, werden die LED und der Summer aktiviert.
E Netzanschluss: Zur Ladung des MFLK1. Verwenden Sie ein CE/IEC-zertifiziertes Ladegerät mit einer Ausgangsleistung von 24 V DC, 1 A.
F Display des Fehlersuchgeräts: Anzeige von
  • Prozentsatz des kalibrierten Signals, wenn der Spannungseingang nicht am Netz angeschlossen ist.

  • Isolationswiderstand und Kapazität, wenn das IFL12 entsprechend eingerichtet und verdrahtet ist.

G EIN/AUS-Schalter
H Spannungswandlerstecker mit Kappe: Für den Anschluss des MFLK1 an die Stromwandlerzange.
I Spannungseingangsstecker mit Kappe: (Bei Bedarf) Für den Anschluss des MFL am Spannungseingangsfühler.

Handelsbezeichnung des Geräts

Modell Handelsbezeichnung

MFLK1

IMDMFLK1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?