7IT02-0477-02

Acquisizione relè allarme isolamento (Acq. relè all.

È possibile configurare l'acquisizione relè allarme isolamento in base all'uso dei carichi collegati al relè.

Quando i relè sono collegati ai carichi (ad esempio, sirene o luci), si consiglia di disattivare questi dispositivi di segnalazione esterni prima che il livello dell'isolamento aumenti di nuovo a un livello superiore alle soglie di configurazione. A tale scopo, premere il pulsante di acquisizione quando è attivo lo stato dell'allarme isolamento.

In determinate configurazioni del sistema, è necessario evitare questo tipo di acquisizione e attivare i relè solo quando il livello di isolamento supera le soglie configurate. A tale scopo, modificare il parametro corrispondente.

I valori consentiti per questo parametro sono ON e OFF. Il valore predefinito è ON.

Per configurare l'acquisizione relè di allarme su ON, selezionare Menu > Regolazioni > Config I/O > Acq. relè all. > ON.

Per configurare l'acquisizione relè di allarme su OFF, selezionare Menu > Regolazioni > Config I/O > Acq. relè all. > OFF.

Quando il dispositivo rileva un guasto isolamento, il relè allarme isolamento si attiva.

  • Quando il valore è impostato su ON e sull'acquisizione dell'allarme, il relè torna alla posizione iniziale.

  • Quando il valore è impostato su OFF e sull'acquisizione dell'allarme, il relè non torna alla posizione iniziale.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?