DOCA0102ZH-12

弹出式事件消息

事件消息类型和优先级

MicroLogic X 控制单元检测到任何下列事件时,将按照此优先级顺序显示弹出式消息:

  • Bluetooth 配对

  • 脱扣

  • 高严重性报警

  • 中等严重性报警

  • 已启用 ERMS

  • 错误

一个事件消息将覆盖另一个较低优先级的事件消息。

事件消息将覆盖快速查看滚动型操作模式显示和树形导航操作模式显示。

Bluetooth 配对显示

Bluetooth 配对过程中显示 Bluetooth 配对消息。

Bluetooth 配对消息具有最高优先级,将覆盖所有其他消息。

Bluetooth 配对屏幕在下列情况下关闭:

  • 在智能手机上确认配对时

  • MicroLogic X 控制单元上按下 Bluetooth 按钮时

  • MicroLogic X 显示屏底部的取消按钮

  • Bluetooth 配对超时到期时

如果 Bluetooth 配对之前或配对期间显示某个事件消息,则它会在 Bluetooth 配对消息关闭后显示。否则将显示主页屏幕。

弹出式脱扣和报警消息显示

消息类型

描述

示例

脱扣

发生脱扣时,将以红色背光显示脱扣消息。

高严重性报警

发生高严重性报警时,将以红色背光显示高严重性报警消息。

中等严重性报警

发生中等严重性报警时,将以橙色背光显示中等严重性报警消息。

处理弹出式脱扣和报警消息

脱扣或报警消息指示已发生潜在严重运行事件。解决事件时应采取下列步骤:

步骤

操作

1

显示脱扣或报警消息时,按下确认

显示屏显示一条消息,解释脱扣的背景或报警事件的详情。背光颜色变为白色。

2

阅读解释性消息之后,采取必要的补救措施以解决导致脱扣或报警的根本情况。

3

解决该事件的原因之后,按下确认以确认该消息。解释性消息关闭,显示屏出现报警和历史记录菜单屏幕。

注: 显示弹出屏幕或脱扣/报警上下文屏幕时,按下 ESC 或主页按钮以返回主页屏幕。

4

如果事件已被锁存,则将测试/复位按钮按住 3 秒,复位锁存的事件,然后熄灭工作 LED。

注: 在该事件超时到期之前未按下确认对消息进行确认时,显示屏将以相应的背光颜色再次显示该脱扣或警报消息。

有关事件的应对措施建议,请参阅本指南中有关引发此事件的功能的描述、以及其他相关文档

  • MasterPacT MTZ1 — 带MicroLogic X控制单元的开关切断器和断路器 从630到1600 A — 用户指南

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 — 带MicroLogic X控制单元的开关切断器和断路器 从800到6300 A — 用户指南

有关 MicroLogic X 控制单元如何处理事件的信息,请参阅事件管理

自动确认弹出消息

开启了自动确认模式后,MicroLogic X 控制单元可以自动确认橙色弹出屏幕上显示的以下中等严重性事件。

代码 事件
0x03F5 (1013) Ir 预警 (I > 90% Ir)
0x6200 (25088) Ir 启动 (I > 105% Ir)
0x050C (1292) Ig 报警
0x050D (1293) IΔn 报警
0x6321 (25377) IDMTL 长延时运行
0x6310 (25360) 单相欠压运行
0x632A (25386) 三相全部欠压运行
0x6311 (25361) 单相过压运行
0x632B (25387) 三相全部过压运行
0x6315 (25365) 欠频运行
0x6316 (25366) 过频运行
0x6214 (25108) 逆功率启动
0x6314 (25364) 逆功率运行
0x6323 (25379) 正向过流运行
0x6324 (25380) 反向过流运行

只能在 MicroLogic X 显示屏幕上的常规 > 弹出消息中设置自动确认模式和弹出延迟参数。

自动确认步骤如下:

  1. 当显示与事件相关的橙色弹出屏幕时,弹出延迟开始。

  2. 如果在弹出延迟结束后,事件处于退出模式,则 MicroLogic X 控制单元自动确认橙色弹出屏幕。

    用户不需要确认 MicroLogic X 显示屏上本地显示的弹出消息。

示例:对于电机应用,用户可以将弹出延迟设置为最长电机启动时间。电机启动完成后,MicroLogic X 控制单元自动确认与事件 Ir 启动 (I > 105% Ir) 相关的橙色弹出屏幕。因此,用户不需要在每次电机启动时都确认 MicroLogic X 显示屏上本地显示的弹出消息。

事件超时

事件超时可在配置 > 概况 > 快速查看中进行配置。

如果打开“快速查看”滚动型,事件超时与“快速查看”的自启动相同。

如果关闭“快速查看”滚动型,事件超时显示为超时

有关事件超时配置的更多信息,请参阅配置“快速查看”模式

ERMS 启用状态下的显示

通过外部选择开关或 EcoStruxure Power Device 应用 启用了 ERMS 功能后,以蓝色背光显示 ERMS 已启用消息。

屏幕会指示启用 ERMS 功能的方法。屏幕显示以下途径中的一种或两种:

  • 开关 (ERMS)

  • 智能手机

ERMS 功能已启用的情况下,所有屏幕(弹出消息除外)都以蓝色背光显示。

通过按下 ESC 或在启用 ERMS 功能时按下主页按钮,可以使用树形导航。

有关详细信息,请参阅 ERMS 功能描述

故障信息

MicroLogic X 控制单元检测到内部错误时,会显示错误消息。

有关更多信息,请参阅以下指南

  • MasterPacT MTZ1 - 断路器和隔离开关 - 用户指南

  • MasterPacT MTZ2/3 - 断路器和隔离开关 - 用户指南

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.