监测断路器

简介

断路器监测包括监测其接通或中断电路的能力以及提供针对电气故障的保护。因此,MicroLogic X 控制单元监测:

MicroLogic X 控制单元检测到所列出的其中一个功能存在异常时,将生成一个事件,并显示橙色或红色弹出式屏幕以及相应的事件消息。

数据可用性

断路器监测状态数据可通过下列方式查看:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 利用 EcoStruxure Power Device 应用 通过 BluetoothUSB OTG 连接

  • 在使用通讯网络的远程控制器上

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?