Supervisión del interruptor automático
Presentación
La supervisión del interruptor automático consiste en supervisar su capacidad para establecer o interrumpir un circuito y para protegerlo contra fallos eléctricos. Por tanto, la unidad de control MicroLogic X supervisa:
-
Desgaste de los actuadores de las bobinas comunicantes y del motorreductor MCH
-
El funcionamiento interno de la unidad de control MicroLogic X
Si la unidad de control MicroLogic X detecta una incidencia en una de las funciones de supervisión enumeradas, se genera un evento con una pantalla emergente naranja o roja y el mensaje de evento correspondiente.
Disponibilidad de los datos
Es posible acceder a los datos de supervisión del estado del interruptor automático tal como se muestra a continuación:
-
Con el software EcoStruxure Power Commission
-
Con la EcoStruxure Power Device a través de una conexión Bluetooth o USB OTG
-
En un controlador remoto a través de la red de comunicación