监测 MicroLogic X 控制单元内部故障
简介
MicroLogic X 控制单元执行一系列自检,以便监测:
-
内部功能是否正确
-
无线通讯
-
ULP 模块:
-
IO 模块
-
IFE 以太网接口
-
FDM121 显示器
-
-
内部电池的存在及状态
-
24 Vdc 电源的存在
-
内部电流供应源互感器的存在
工作原理
Ready LED、工作 LED 和脱扣原因 LED 可提供关于 MicroLogic X 控制单元健康状态的视觉信息。在自检期间,若检测到无效的结果,则会生成被划分为高、中等或低严重性的事件(记录在“诊断”历史记录中):
-
低严重性事件指示检测到无效结果,其没有运行影响。标准 (LSI G/V) 保护功能不受影响。
-
中等严重性事件指示检测到的无效结果具有轻微运行影响。标准 (LSI G/V) 保护功能不受影响。下次维护时,必须执行检查。
-
Ready LED 闪烁
-
如果事件需要非紧急维护,则工作 LED 亮橙色灯
-
所有脱扣原因 LED 熄灭
-
显示橙色弹出式窗口
-
-
高严重性事件指示检测到的无效结果可能具有重大运行影响。标准 (LSI G/V) 保护功能会受到影响。控制单元必须立即更换。
-
Ready LED 熄灭
-
如果事件需要立即维护,则工作 LED 亮红灯
-
所有脱扣原因 LED 亮起
-
显示红色弹出式窗口
-
当通过对 MicroLogic X 控制单元的内部功能监测,检测到中等或高严重性无效结果时,将生成一个事件,并显示橙色或红色弹出式屏幕以及相应的事件消息。
数据可用性
监测数据也可通过下列方式查看:
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件(适用于所有严重性)
-
使用 EcoStruxure Power Device 应用 通过 Bluetooth 或 USB OTG 连接(适用于中等和高严重性)。
重启 MicroLogic X 控制单元
如果 MicroLogic X 控制单元的显示屏不再显示保护、报警或测量菜单,建议重启 MicroLogic X 控制单元。通过 EcoStruxure Power Commission 软件进行重启。重启期间,不必中断 MicroLogic X 控制单元的电源。MicroLogic X 控制单元的设置不受重启影响。标准保护功能在重启期间保持激活。
预定义事件
该功能生成下列事件:
|
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
|---|---|---|---|
|
0x142F (5167) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x140F (5135) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x1474 (5236) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x1475 (5237) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x1476 (5238) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x1407 (5127) |
|
诊断 |
低 |
|
0x1470 (5232) |
|
诊断 |
低 |
|
0x1471 (5233) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x1472 (5234) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x1473 (5235) |
|
诊断 |
低 |
|
0x1411 (5137) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x1478 (5240) |
|
诊断 |
低 |
|
0x1479 (5241) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x147C (5244) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x140A (5138) |
|
诊断 |
低 |
|
0x147B (5243) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x1436 (5174) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x0D00 (3328) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x0D01 (3329) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x0D02 (3330) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x0D03 (3331) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x0D08 (3336) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x0D09 (3337) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x1412 (5138) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x1414 (5140) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x1415 (5141) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x1422 (5154) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x1433 (5171) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x1437 (5175) |
|
诊断 |
低 |
|
0x0D0A (3338) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x0D0E (3342) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x1306 (4870) |
|
诊断 |
低 |
|
0x150F (5391) |
|
诊断 |
高 |
|
0x1510 (5392) |
|
诊断 |
高 |
|
0x1511 (5393) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x1512 (5394) |
|
诊断 |
高 |
|
0x1120 (4384) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x1121 (4385) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x1122 (4386) |
|
诊断 |
中等 |
|
0x1123 (4387) |
|
诊断 |
中等 |
建议操作
|
代码 |
事件 |
建议操作 |
|---|---|---|
|
0x142F (5167) |
|
重新应用保护设置。 |
|
0x140F (5135) |
|
计划更换 MicroLogic X 控制单元。 |
|
0x1474 (5236) |
|
计划更换 MicroLogic X 控制单元。 |
|
0x1475 (5237) |
|
计划更换 MicroLogic X 控制单元。 |
|
0x1476 (5238) |
|
计划更换 MicroLogic X 控制单元。 |
|
0x1407 (5127) |
|
计划更换 MicroLogic X 控制单元。 |
|
0x1470 (5232) |
|
计划更换 MicroLogic X 控制单元。 |
|
0x1471 (5233) |
|
计划更换 MicroLogic X 控制单元。 |
|
0x1472 (5234) |
|
计划更换 MicroLogic X 控制单元。 |
|
0x1473 (5235) |
|
计划更换 MicroLogic X 控制单元。 |
|
0x1411 (5137) |
|
计划更换 MicroLogic X 控制单元。 |
|
0x1478 (5240) |
|
计划更换 MicroLogic X 控制单元。 |
|
0x1479 (5241) |
|
计划更换 MicroLogic X 控制单元。 |
|
0x147C (5244) |
|
计划更换 MicroLogic X 控制单元。 |
|
0x140A (5138) |
|
计划更换包含无线天线的嵌入式显示屏。 |
|
0x147B (5243) |
|
计划更换包含无线天线的嵌入式显示屏。 |
|
0x1436 (5174) |
|
计划更换 MicroLogic X 控制单元。 |
|
0x0D00 (3328) |
|
利用 EcoStruxure Power Commission 软件的“固件”菜单,检查哪个模块存在关键硬件差异。更换模块。 |
|
0x0D01 (3329) |
|
利用 EcoStruxure Power Commission 软件检查哪个模块存在关键硬件差异。更新模块。 |
|
0x0D02 (3330) |
|
利用 EcoStruxure Power Commission 软件的“固件”菜单,检查哪个模块存在非关键硬件差异。计划更换模块。 |
|
0x0D03 (3331) |
|
检查哪个模块与 EcoStruxure Power Commission 软件存在非关键固件差异。计划更换模块。 |
|
0x0D08 (3336) |
|
检查系统中是否安装了两个 IO 模块,确保一个配置为 IO#1,另一个配置为 IO#2。 |
|
0x0D09 (3337) |
|
利用 EcoStruxure Power Commission 软件检查 MicroLogic X 控制单元的固件版本。如果不是最新版本,请更新 MicroLogic X 控制单元的固件。 |
|
0x1412 (5138) |
|
计划更换包含无线天线的嵌入式显示屏。 |
|
0x1414 (5140) |
|
计划更换包含无线天线的嵌入式显示屏。 |
|
0x1415 (5141) |
|
计划更换包含无线天线的嵌入式显示屏。 |
|
0x1422 (5154) |
|
计划更换嵌入式显示屏。 |
|
0x1433 (5171) |
|
更换内部电池。 |
|
0x1437 (5175) |
|
安装内部电池。 |
|
0x0D0A (3338) |
|
利用 EcoStruxure Power Commission 软件检查保护参数并将保护参数重新加载到 MicroLogic X 控制单元。 |
|
0x0D0E (3342) |
|
更换 MicroLogic 显示器。 |
|
0x1306 (4870) |
|
检查 24V 电源的连接。 |
|
0x150F (5391) |
|
更换断路器。 |
|
0x1510 (5392) |
|
更换断路器。 |
|
0x1511 (5393) |
|
计划更换断路器。 |
|
0x1512 (5394) |
|
更换断路器。 |
|
0x1120 (4384) |
|
检查 IO1 模块的电源。检查 ULP 电缆连接。 |
|
0x1121 (4385) |
|
检查 IO2 模块的电源。检查 ULP 电缆连接。 |
|
0x1122 (4386) |
|
检查 EIFE 或 IFE 模块的电源。检查 ULP 电缆连接。 |
|
0x1123 (4387) |
|
检查 IFM 模块的电源。检查 ULP 电缆连接。 |
有关谁能够执行建议操作的更多信息,请联系 Schneider Electric 技术支持部门或您的 Schneider Services 现场服务代表。
更换显示屏
显示屏可以更换。用于替换的显示屏务必与控制单元类型(支持无线通讯的 MicroLogic X 或不支持无线通讯的 MicroLogic Xi)相对应。
有关更换显示屏的信息,请参考 Schneider Electric 网站上的说明书:
将 MicroLogic X 控制单元的显示屏更换为 MicroLogic Xi 显示屏(以及反之)会生成事件。这种不兼容不影响控制单元的保护功能。控制单元运行正常。
但控制单元的工作存在以下限制:
-
“快速查看”屏幕以英语显示。
-
只能读取并设置菜单中的控制单元的标配保护功能。这些都仅以英语显示。
无法访问其他菜单,且无法更新控制单元固件。
内部电池更换
MicroLogic X 控制单元的内部电池可在电量用尽时现场进行更换。可以在断路器处于分闸或合闸位置以及控制单元受电的情况下进行更换。更换内部电池后,必须立即执行内部电池测试,以检查新电池是否正常工作。
有关内部电池更换和安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NHA57283