监测 MicroLogic X 控制单元使用寿命

简介

通过 MicroLogic X 控制单元使用寿命指示器,可以在故障出现之前提前预计控制单元更换时间。控制单元的寿命从控制单元的制造日期开始算起。这个日期存储在 MicroLogic X 控制单元的内存中。

有关 MicroLogic X 控制单元使用寿命的详细信息,请参阅 DOCA0099•• MasterPacT MTZ - 带 MicroLogic X 控制单元的 IEC 隔离开关和断路器 - 维护指南

工作原理

MicroLogic X 控制单元计量自控制单元制造日期起所经过的时间。当 MicroLogic X 控制单元使用寿命算法计算出的值低于其中一个预定义阈值(20% 和 0%)时,系统会生成事件,以橙色或红色弹出式屏幕进行显示,同时显示相应的事件消息。

数据可用性

控制单元使用寿命监测数据可通过下列方式查看:

  • MicroLogic X 显示屏的主页 > 维护 > 健康 > MicroLogic

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 利用 EcoStruxure Power Device 应用 通过 BluetoothUSB OTG 连接

  • 在使用通讯网络的远程控制器上

预定义事件

MicroLogic X 控制单元使用寿命监测生成下列事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1445 (5189)

MicroLogic 剩余寿命低于报警阈值

诊断

中等

0x1446 (5190)

MicroLogic 控制单元已达到最大寿命

诊断

建议操作

代码

事件

建议操作

0x1445 (5189)

MicroLogic 剩余寿命低于报警阈值

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

如要在考虑环境参数的情况下精确此理论报警,可以参考老化诊断。如果设备连接到云,则使用 EcoStruxure Asset Advisor 进行远程老化诊断。否则,请联系 Schneider Electric 服务部,进行本地老化诊断。

0x1446 (5190)

MicroLogic 控制单元已达到最大寿命

更换 MicroLogic X 控制单元。

有关谁能够执行建议操作的更多信息,请联系 Schneider Electric 技术支持部门或您的 Schneider Services 现场服务代表。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?