Supervisión de la vida útil de la unidad de control MicroLogic X
Presentación
El indicador de vida útil de la unidad de control MicroLogic X ayuda a prever la sustitución de la unidad de control antes de que se averíe. La vida útil de la unidad de control se mide desde la fecha de fabricación de la unidad de control. Esta fecha se almacena en la memoria de la unidad de control MicroLogic X.
Para obtener más información sobre la vida útil de la unidad de control MicroLogic X, consulte DOCA0099•• MasterPacT MTZ - Interruptores automáticos e interruptores en carga IEC con unidad de control MicroLogic X - Guía de mantenimiento.
Principio de funcionamiento
La unidad de control MicroLogic X mide el tiempo transcurrido desde la fecha de fabricación de la unidad de control. Cuando el algoritmo de vida útil de la unidad de control MicroLogic X calcula un valor que se encuentra por debajo de uno de los umbrales predeterminados (20 % y 0 %), se genera un evento con una pantalla emergente naranja o roja y el mensaje de evento correspondiente.
Disponibilidad de los datos
Se puede acceder a los datos de supervisión de la vida útil de la unidad de control tal como se muestra a continuación:
-
En la pantalla de MicroLogic X, en
-
Con el software EcoStruxure Power Commission
-
Con la EcoStruxure Power Device a través de una conexión Bluetooth o USB OTG
-
En un controlador remoto a través de la red de comunicación
Eventos predefinidos
La supervisión de la vida útil de la unidad de control MicroLogic X genera los siguientes eventos:
|
Código |
Evento |
Historial |
Gravedad |
|---|---|---|---|
|
0x1445 (5189) |
|
Diagnóstico |
Media |
|
0x1446 (5190) |
|
Diagnóstico |
Alta |
Acciones recomendadas
|
Código |
Suceso |
Acciones recomendadas |
|---|---|---|
|
0x1445 (5189) |
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. Para optimizar esta alarma teórica teniendo en cuenta parámetros ambientales, puede solicitar el diagnóstico de envejecimiento. Si el aparato está conectado a la nube, use EcoStruxure Asset Advisor para el diagnóstico de envejecimiento remoto. De lo contrario, póngase en contacto con los servicios de Schneider Electric para realizar un diagnóstico de envejecimiento local. |
|
0x1446 (5190) |
|
Sustituya la unidad de control MicroLogic X. |
Para obtener más información acerca de quién puede llevar a cabo las acciones recomendadas, póngase en contacto con la asistencia de Schneider Electric o el representante de servicio de Schneider Electric.