Surveillance de la durée de vie de l'unité de contrôle MicroLogic X
Présentation
L'indicateur de durée de vie de l'unité de contrôle MicroLogic X permet d'anticiper le remplacement de l'unité avant une panne. La durée de vie de l'unité de contrôle est mesurée à compter de sa date de fabrication. Cette date est stockée dans la mémoire de l'unité de contrôle MicroLogic X.
Pour plus d'informations sur la durée de vie de l'unité de contrôle MicroLogic X, consultez DOCA0099•• MasterPacT MTZ - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide de maintenance.
Principe de fonctionnement
L'unité de contrôle MicroLogic X mesure le temps écoulé depuis sa date de fabrication. Lorsque la valeur de durée de vie de l'unité de contrôle MicroLogic X calculée selon l'algorithme est inférieure à l'un des seuils prédéfinis (20 % ou 0 %), un événement est généré et un message associé s'affiche dans une fenêtre contextuelle orange ou rouge.
Disponibilité des données
Les données de surveillance de la durée de vie de l'unité de contrôle sont disponibles :
-
Sur l'afficheur MicroLogic X, dans
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission
-
Avec Application EcoStruxure Power Device via une connexion Bluetooth ou USB OTG
-
Sur un contrôleur distant via le réseau de communication
Evénements prédéfinis
La surveillance de la durée de vie de l'unité de contrôle MicroLogic X génère les événements suivants :
|
Code |
Evénement |
Historique |
Sévérité |
|---|---|---|---|
|
0x1445 (5189) |
|
Diagnostic |
Moyenne |
|
0x1446 (5190) |
|
Diagnostic |
Haute |
Actions recommandées
|
Code |
Événement |
Actions recommandées |
|---|---|---|
|
0x1445 (5189) |
|
Prévoyez de remplacer l'unité de contrôle MicroLogic X. Pour affiner cette alarme théorique en prenant en compte les paramètres d'environnement, vous pouvez demander un diagnostic de vieillissement. Si l'appareil est connecté au cloud, utilisez EcoStruxure Asset Advisor pour obtenir un diagnostic de vieillissement à distance. Sinon, contactez les services Schneider Electric pour un diagnostic de vieillissement local. |
|
0x1446 (5190) |
|
Remplacez l'unité de contrôle MicroLogic X |
Contactez le service d'assistance Schneider Electric ou votre technicien de maintenance Schneider Electric pour plus d'informations sur les personnes habilitées à effectuer les actions recommandées.